结果:找到"400G QSFP56-DD AOC,200G AOC, 易飞扬",相关内容256条
  • 易飞扬400GQSFP-DDSR4,独家设计助力数据中心互连
  • 迈向超算时代,数据中心迎来了飞跃的发展。随着科技的不断演进,AI超算的崛起正引领着数字领域的创新浪潮。在这个以数据为核心的时代,数据中心的需求不仅仅是规模的扩大,更是对高速传输的迫切渴望,400G/800G的传输速率,正如一股强大的数码潮流,正在重新定义着数据中心的基础设施。本文,易飞扬为您介绍一款全新的400G产品:400GQSFP-DDSR4光模块,看看它在当今数据中心是如何运用的。现有400G网络解决方案GPU集群中的高速网络主要由高速网卡、光连接器(光模块及线缆)和高速交换机组成。目前搭载H800GPU的服务器主要采用NVIDIACX7400G网卡,市场上的交换机也有多种选择。这些选...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 400G QSFP-DD SR4 发帖人:专说光通信 发帖时间:2024-02-02 14:30:00
  • 200GQSFP28-DDAOC有源光缆的介绍及应用
  • 随着大规模信息系统的革命化进步,云计算技术以其低成本、便捷化、可扩展性高等特征,为大数据、互联网、人工智能的发展提供了切实的技术保障。面对短距离数据中心在光互连产品上的高速率、高密度、低成本、低功耗需求,AOC有源光缆提供了优秀的解决方案。近些年来,AOC不断向更高速率升级,100G、200G甚至400GAOC都不断有新产品推出。其中200GAOC是近年正值当红的产品,下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下这款产品。一、200GQSFP28-DDAOC有源光缆简介1、200GQSFP28-AOC有源光缆采用可热插拔QSFP-DD封装形式,波长为850nm,两端的光收发器的最大传输速...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 200G有源光缆 AOC QSFP28 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-08-19 15:14:00
  • 200GAOC主流技术方案有哪些?
  • AOC有源光缆,因其低成本、高性能等特性,被广泛应用于超大规模数据中心和高性能计算(HPC)市场应用。AOC也不断向更高速率升级,100G、200G甚至400GAOC都不断有新产品推出。其中200GAOC无疑是近年正值当红的产品,那么200GAOC技术方案有哪些呢?市面上的200GAOC所采用的技术方案大抵相同,其中200GAOC封装多为QSFP-DD和QSFP56,调制方式从NRZ过渡到PAM4,而激光器则几乎都采用VCSEL激光器,以此实现200G光互连。200GAOC封装-QSFP-DD/QSFP56200GAOC主要采用新一代主流封装模式QSFP56和QSFP-DD,实现对QSFP前...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 200G AOC 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-04-24 15:58:00
  • 400GAOC产品的核心技术—PAM4和DSP
  • 在快速增长的数据中心流量需求下,灵活、低成本的400Gbit/s速率传输方案被相继提出,并作为下一代数据中心互联应用的备选方案。为了支持400Gbit/s的速率传输,使用PAM调制的4通道x100Gbit/s传输方式可以降低收发机的设计复杂度和能量功耗。值得注意的是,相对于基于外部调制的马赫-曾德调制器(MZM),使用电吸收光调制器(EML),直接调制激光器(DML)的内调制方案成本较低,设计也更为简单。但是对于这些方面有两方面的瓶颈限制了系统的性能:光电设备的调制带宽限制和调制、解调过程中的非线性损伤问题。许多数字信号处理(DSP)方法被提出用以解决这两种限制,例如判决反馈均衡、非线性沃尔...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: AOC PAM4 DSP 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-03-19 16:33:00
  • 知否,知否?高速有源光缆的设计需要注意什么?
  • 有源光缆(AOC)产品是衡量一个光器件厂商实力的重要标志。AOC由两个光电收发器和光纤跳线组成,从一端进入的电信号经过光模块转换成光信号,由耦合处理进入光缆后,光信号到达另一端再转变为电信号。对于AOC的设计主要分为光路设计、电路设计、可靠性设计等,并且随着速率的提升,AOC面临着越来越多的技术难题。那么AOC的设计过程中,如何改善这些问题?具体需要注意什么呢?本文主要从光学设计和电路设计两部分展开介绍。光学设计要想理解高速AOC的设计,首先要能理解VCSEL激光器。AOC一般采用多模光纤传输,最大传输距离不过几百米,工作波长一般在850nm,少数在1310nm。目前光电转换接口的方案主要包...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 数据中心 光通信 AOC 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-02-28 15:30:00
  • 顺应时代潮流,2019年光模块市场前瞻
  • 2018年已经成为过去式,国内外形势风云变幻,不管是国家之间的贸易战还是著名人物的逝世都牵动着大伙的心;虽然国外通信行业寒冬已至,大规模裁员消息不绝于耳,但是国内市场却传来利好的政策环境。2019年迎面而来,对我们光器件厂商来说,不必去预测市场,只需要最快地顺应时代潮流,就能立于不败之地5G利好政策推动光模块市场持续前进12月19日至21日,中央经济工作会议于北京举行。会议确定2019年要抓好7项重点工作任务,其中明确提出了:加大制造业技术改造和设备更新,加快5G商用步伐,以及加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施的建设。2019年将成为国内5G设备商以及器件商至关重要的一年。5G商...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 400G AOC , 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-02-01 16:27:00
  • 易飞扬和AT&T就400GQSFP56-DDAOC等产品签署战略合作备忘录
  • 近日,奉行设计领先的光通信模块供应商易飞扬Gigalight,与美国领先的电信运营商AT&T,就400GQSFP56-DDAOC等产品签署战略合作备忘录。双方就下一代400G数据中心应用达成战略匹配,未来5年将在400G多项光互连产品进行合作,持续领先400G数据中心的高端应用。AT&T数月前邀请易飞扬Gigalight进行400G数据中心光互连的全面交流。易飞扬在数据中心光互连领域有着具有全球影响力的品牌,基于多年的技术积累与市场理解,创新地提出400G一代与400G二代光互连架构。基于易飞扬对于数据中心光互连的技术能力和服务精神,最终赢得AT&T的兴趣与认可。本次...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 400G QSFP56-DD AOC,200G AOC, 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-01-16 09:55:00
  • 有源光缆专题:四款常见QSFP28AOC介绍
  • 有源光缆AOC就是一款通信过程中需要借助外部能源,将电信号转换成光信号,或将光信号转换成电信号的通信线缆,并且光缆两端的光收发器提供光电转换以及光传输功能。我们都知道光模块的封装和类型比较多样化。同样的,有源光缆AOC也有较多的封装和类型。而在本文中,易飞扬通信给大家介绍的是众多AOC类型中的一种——QSFP28AOC。QSFP28AOC有哪些产品类型呢?这里将介绍四款常见QSFP28AOC,各位请继续往下看。有源光缆(AOC)定义有源光缆,AOC是ActiveOpticalFiber的简写,它看起来跟铜缆长得差不多,但是在传输方式和使用环境是不一样的。有源光缆主要用于短距离多通道数据通信应...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 有源光缆 QSFP28 AOC 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-05-04 14:32:00
  • 技术解释:200G-QSFPDDAOC有源光缆结构和工作原理
  • 数据中心的高速发展,用户需求的增大。为了满足用户的需求,光通信传输的传输速率也随之增大发展,从之前的10G、25G发展到今天的100G、200G等。200G对于现在这个100G独占鳌头的时代,可以说是一个新的突破。200G速率的产品现在有200G的光模块和200GAOC有源光缆。这里,易飞扬通信给大家介绍的是200G-QSFPDDAOC有源光缆结构和工作原理。200GAOC有源光缆组成我们知道,有源光缆是有集成光电器件组成,用于数据中心、高性能计算机、大容量存储器等设备间进行高速率、高可靠性互联的传输设备,它通常满足工业标准的电接口,通过内部的电-光-电转换,使用光缆的优越性进行数据传输。2...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 200G-QSFP-AOC 200G-AOC 有源光缆 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-02 14:46:00
  • 200GAOC专题:200G有源光缆好不好?有哪些优点?
  • 近些年来,光互联网络迅速发展,为了保证传输的稳定性和灵活性,广大的用户和厂商需求一种更加新型的传输产品来实现更高性能的信号传输。那么,在这个时候,有源光缆AOC就出现了。有源光缆是指通信过程中需要借助外部能源,将电信号转换成光信号,或将光信号转换成电信号的通信线缆,光缆两端的光收发器提供光电转换以及光传输功能。它看起来跟铜缆长得差不多,AOC使用一根光缆连接两个高密度连接器。现在,市场上的有源光缆产品包括有10GSFP+AOC、25GSFP28AOC、28GSFP28AOC、40GQSFP+AOC、56GQSFP+AOC、100GQSFP28AOC、120GCXPAOC、200G-SR4QS...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 200G AOC 有源光缆 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-02-09 14:37:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: